This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:它可以堆叠超过4组吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS53667, TPS53681, TPS53661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892206/tps546d24a-can-it-stack-more-than-4-set

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS53667TPS53681TPS53661

您好 PRO:

作为标题。 我×它×良好的性能、例如2 μ A、3x、4 μ A 可堆叠电流共享、最高达160A

我的问题是、它是否可以堆叠超过4组? 8x 或16x……

如果我想设计具有 PMBus 的低电压和高电流320A (或640A)电源、 TPS546D24A 是否 是理想的?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ocean

       TPS546D24A 专为高达4倍的可堆叠性而设计、可支持高达160A 的电流。 TI 提供许多具有外部 FET 的多通道控制器、可支持高电流。

    例如、TPS53667可支持高达420A 的输出电流。 您能不能告诉我们您的动力是什么、Vin、Vout、Iout 要求和团队将能够提供更好的建议。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 中使用的内部数字堆叠架构不支持堆叠超过4个器件。  正如 Gerold 提到的、对于需要超过4相的负载、我们建议您考虑使用具有外部功率级的控制器。  对于这些更高的相位数、与堆叠的集成 FET 转换器相比、具有功率级的单独控制器通常具有更小的 PCB 面积和更低的 BOM 成本。

    TPS53661、TPS53667和 TPS53681都是采用 TI 驱动器+ FET "功率级"的高电流、高相位数控制器、根据系统中的其他电源需求、它们都是您的应用的理想选择。