This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:不能与2个 MOSFET 并联工作

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881121/ucc24612-doesn-t-work-with-2-mosfet-in-parallel

器件型号:UCC24612

您好! 我正在使用 UCC24612-2和 TPW4R50ANH 开发反激式200W PSU。 输出为14V 14A、工作频率为70kHz。  我使用具有 UCC24612-2的单个 MOSFET 整流器测试了我的转换器、结果很好。 我尝试调节 SR MOSFET 上的功率耗散、并联了另一个。  之后、我发现控制器工作不正常。  UCC24612在0.5 - 0.6uS 周期内驱动 MOSFET、峰值栅极电压为8V、没有成比例的栅极调节。 移除第二个 MOSFET 后、IC 开始正常工作。
UCC24612连接到非常靠近 MOSFET 的位置、栅极环路长度约为10mm、并通过开尔文连接到漏极和源极。
RGS ~ 0
CVDD ~ 3uF
CVREG ~ 4.4uF
VDD ~ 15.18V
IDS_PEAK ~ 68A

请给我一些关于错误的建议。

P.S I 还使用 IR1161L 在该板上使用2个 MOSFET 测试了 SR、它可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rdson 可能过低、如果过低、器件将无法做出正确的决定。 您可以参考数据表公式(1)作为经验法则来选择 MOSFET。