This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000W:公差规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163174/ptn78000w-tolerance-specs

器件型号:PTN78000W

PTN78000W 数据表中指定的容差。

  1. 什么是 设定点电压容差(±2%)?
  2. 误差放大器的容差是多少?
  3. 总输出电压变化(±3%):它说明了测试条件、包括 设定点、线路、负载。  
    1. "设定点"是否意味 着设定点公差已包含在总公差计算中?
    2. 什么是线路条件?  
    3. 负载条件是什么?   

感谢您提前提供帮助。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    设定点电压容差以输出电压为基准。 根据表上的注释、此容差以5V 固定输出电压为基准、因此+/-2%将为4.9V 至5.1V。  

    关于误差放大器的容差、您是否在寻找有关内部电压基准的信息?  

    就总输出电压变化而言:

    a.是设定点容差被包括在总容差计算中。

    b:在本例中、输入条件在7V 至36V 的输入电压工作范围内。

    C.负载条件在0至1.5A 的输出电流范围内

    另请参阅脚注3以了解更多信息。  

    此致、

    Harrison Overrurf