This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:温度范围问题

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881289/lm78l-temperature-range-problem

器件型号:LM78L

大家好、

我目前正在使用 LM78L05ACZ、/NOPB、转92-3电压稳压器、但其工作温度仅为0C 至+125C。  我似乎找不到在-40C 至+80C 范围内工作的其他产品。  有人能不能就我可以使用的器件提供建议、该器件的外形尺寸为:采用了到92-3封装、温度范围为-40°C 到+80°C。

谢谢、

罗克曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocketman、

    我会推荐我们的 UA78L05AILPR 作为工作温度范围为-40°C 至125°C 的 P2P 替代产品。