This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:与模块一起使用时需要 Cout

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892334/tps1663-necessity-of-cout-when-used-with-modules

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2662

您好!

我们在背板上使用 TPS2662和 TPS1663。  

关于系统:

24V +-10%

TPS2662设置为0.8A

TPS1663设置为6A

Cdvdt 为1uF。

Cout 的价值应该是什么?它真的是需要的吗?

模块的电源输入为1-20uF、在启动前和启动后均可插入和拔出模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Westlund、

    电子保险丝的输出电容没有硬性要求。 它基本上由下游负载的需求驱动。 实际上、较低的 Cout 总是更好、因为它可以降低启动期间器件上的应力。 不过、我建议在输出端至少使用1 μ F 陶瓷电容器、因为它有助于在输出电压快速瞬变期间降低 Vout 压摆率、并提供噪声滤波。

    此致、Rakesha