This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:VBIAS

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874152/tps74701-vbias

器件型号:TPS74701

您好!

我正在寻找要转换的单个 LDO

输入电压:3.5V

输出电压:1.1V

电流:0.5A

因此、Vin > Vout +1.62、我不需要 Vbias。 我可以使用单个4.7uF 电容器将 Vbias 和 Vin 连接到3.5V 电源轨。 是这样吗?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    这可以正常工作。 我们还有几个 LDO、它们可以在无需担心 VBIAS 轨的情况下完成任务。 例如 TLV755TPS745

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的建议!

    谢谢、

    Vibhu