This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:如果输入电压 Vin 中存在大纹波、会发生什么情况?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163062/lm5116-what-happens-if-there-is-a-large-ripple-in-the-input-voltage-vin

器件型号:LM5116

大家好、

如果输入电压 Vin 中存在大纹波、会发生什么情况?

由于 LM5116也由 Vin 供电、 Vin 的波动很大、是否会产生任何影响?

电路是否正常工作? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Charlie  

    当 VIN 以 100Hz 的频率在18V 至33V 的范围内移动时、该器件工作。 请确保线路 UVLO 电平小于18V。  

    转换器将能够补偿 VIN 纹波并保持输出、但并不完美。  您可能会在输出电压下看到100Hz 的小纹波。

    -李家祥