This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:了解电流感应方法

Guru**** 2388850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892199/tps40090-understanding-the-current-sensing-method

器件型号:TPS40090

您好!

我想问一下 TPS40090的峰值电流模式控制。 电流检测引脚1至4 与电压环路稳压器提供的控制电流(Idroop)进行比较。 我真的不明白这一点、Idroop 如何根据 Iout 变化? 需要将 Iout 除以相位数以了解确切的 Iphase。 Iphase 是将与电流感应电流进行比较的基准电流。 这将确保每个相位之间的电流平衡。 如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:  

    在峰值电流模式控制器中、相位电流感测信号与 COMP 电压进行比较。 COMP 电压是误差放大器输出。  

    当相电流感测信号上升并达到 COMP 电压时、脉冲将终止。  

    由于所有相位共享相同的 COMP 信号、因此可以自然实现电流平衡。  

    谢谢