主题中讨论的其他器件: SM72442、 SM72485
您好!
我是一名本科 EE 学生、他构建了一个太阳能充电控制器、通过集成 SM72442和 SM72295来实现 MPPT、从而通过50W、17Vmpp 太阳能电池板为12.8V、6Ah LiFePO 电池供电。 我一直在参考设计中的 SM3320 SolarMagic 和 AN-2124数据表。 随附以下是我对 SM72295的推荐应用电路所做的修改。 如有必要、太阳能电池板和电池尺寸都可能发生变化。
我尝试在 SM72442和微控制器上分别测试 SM72295的运行模式(降压、升压、降压/升压)、以验证电路是否正常工作。 请在下列问题上提供协助:
您能否举一个 LIA、HIA、HIB、LIB 测试这些模式所需的输入信号示例? 我需要帮助来确定正确的占空比和应被驱动以测试每种模式的开关组合。 我已经尝试在不同的输入电压下以各种占空比(D)驱动 LIA、HIB、以及以各种占空比(1-D)驱动 HIA、LIB、如下面的工作模式图所示、 但是、对于任何高达17V 的输入电压、我无法在 LOA、LOB、HoA、HOB 引脚上看到任何输出。 如何使用函数发生器进行测试来实现此目的? 如何有效地驱动降压和升压模式的开/关开关?
哪些输入/输出电压最适合测试、以模拟来自太阳能电池板的输入电压? 我已为 VDD 供电、为 VCCA/VCCB 供电、为10V。
是否需要在测试中实现死区时间/ SM72295是否实现了迟滞? 我是否缺少其他重要的启动功能?
非常感谢您在测试此设计方面的帮助。 对于零件尺寸、太阳能电池板/电池尺寸的任何变化建议、我们不胜感激。 很抱歉我在这一领域缺乏经验,但是,我准备从你们的答复中学习。