This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:如何测试 SM72295功能

Guru**** 1211060 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, SM72442, SM72485
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881171/sm72295-how-to-test-sm72295-functionality

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: SM72442SM72485

您好!

我是一名本科 EE 学生、他构建了一个太阳能充电控制器、通过集成 SM72442和 SM72295来实现 MPPT、从而通过50W、17Vmpp 太阳能电池板为12.8V、6Ah LiFePO 电池供电。 我一直在参考设计中的 SM3320 SolarMagic 和 AN-2124数据表。 随附以下是我对 SM72295的推荐应用电路所做的修改。 如有必要、太阳能电池板和电池尺寸都可能发生变化。  

我尝试在 SM72442和微控制器上分别测试 SM72295的运行模式(降压、升压、降压/升压)、以验证电路是否正常工作。 请在下列问题上提供协助:

您能否举一个 LIA、HIA、HIB、LIB 测试这些模式所需的输入信号示例? 我需要帮助来确定正确的占空比和应被驱动以测试每种模式的开关组合。  我已经尝试在不同的输入电压下以各种占空比(D)驱动 LIA、HIB、以及以各种占空比(1-D)驱动 HIA、LIB、如下面的工作模式图所示、 但是、对于任何高达17V 的输入电压、我无法在 LOA、LOB、HoA、HOB 引脚上看到任何输出。 如何使用函数发生器进行测试来实现此目的? 如何有效地驱动降压和升压模式的开/关开关?  

哪些输入/输出电压最适合测试、以模拟来自太阳能电池板的输入电压? 我已为 VDD 供电、为 VCCA/VCCB 供电、为10V。  

是否需要在测试中实现死区时间/ SM72295是否实现了迟滞? 我是否缺少其他重要的启动功能?

非常感谢您在测试此设计方面的帮助。 对于零件尺寸、太阳能电池板/电池尺寸的任何变化建议、我们不胜感激。 很抱歉我在这一领域缺乏经验,但是,我准备从你们的答复中学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    感谢您与 SM3320取得联系、欢迎使用 e2e。

    您对直流/直流占空比的理解是正确的。 MPPT 控制器 SM72442应控制直流/直流转换器。 以下参考设计报告中的图5、6、7、8提供了这些信号和占空比的示例。 如果不使用控制器并直接将 FG 应用于 SM72295、则需要存在死区时间。 首先实现所需的 SM72295输入信号、确保频率同步并增加足够的死区时间。 对于降压/升压配置、直接驱动 SM72295的一个重要部分是 SM72295不能实现100%占空比、因为 HB-HS 自举电容器没有浮动电源。 为了补充高侧电源 HB-HS、需要短暂导通相应半桥的低侧以补充高侧电源(如图5-8所示)。

    SM72295具有所有必需的输入、电源和保护迟滞、可防止抖动。 在启动过程中、图9中的电路将有助于实现更大的占空比以实现电流调节。

    如果没有从 SM72295产生输出、请确保提供从 SM72485为 SM72295的 VCCA/VCCB 引脚供电的10V 电源以及从 SM27738为 VDD 供电的5V 电源。 查看图20中的原理图。 您在栅极上显示的10k 电阻器实际应为5 Ω 或10 Ω。 10k 值应为栅极至源极电阻器(因此、如果未施加驱动、FET 保持关断状态)。

    这是否有助于回答您的一些问题、请随时跟进更多问题。

    谢谢、