This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:如何使用 Webench 或其他方法获取 TPS40345DRC 交流模型?

Guru**** 2501195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345, TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162703/tps40345-how-to-get-tps40345drc-ac-model-using-webench-or-otherwise

器件型号:TPS40345
主题中讨论的其他器件: TPS40303

无法在  Webench 电源设计工具中获取使用 TPS40345DRCR 设计的直流/直流转换器交流模型。  当导出到 TINA TI 时、每次仅导出瞬态模型。  

TPS40345网站仅包含瞬态模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    遗憾的是、我们没有该器件的交流模型。  您可以使用 webench 中的仿真工具运行以下仿真   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tahar 的答复。 但是、我想在原理图中自定义某些组件(例如、为输出添加一个并联电容器)、我想我可以在 TINA TI 中执行此操作、但不能在 Webench 中执行此操作。 另外、如果可以在 Webench 中执行同样的操作、请告知我。

    注意:我了解我可以创建定制零件以满足设计需求。 但我不确定仿真结果是否足够可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Tahar 指出、TPS40345没有平均值(AC)模型。  我还检查了使用相同电压模式控制调制器的 TPS40303/4/5器件、遗憾的是、我们也没有它们的交流平均模型。

    由于 TPS40345使用具有 VDD/6斜坡幅度的电压模式控制、因此如果您不需要对启动或电流限制进行建模、则可以使用几个放大器来估算交流性能。

    首先、使用具有80dB (10、000)直流增益和2.5kHz 单极滚降的25MHz 增益带宽产品运算放大器对误差放大器进行建模。  高达2mA 电流限值的输出阻抗约为200Ω Ω。  将600mV 基准连接到它的同相引脚。  FB 是反相引脚、COMP 是输出。

    其次、将调制器和 MOSFET 建模为电压控制电压源、正向增益为6、钳位在 VIN 和 GND 上、输出阻抗等于 RDSon (HS)*(Vout/Vin)+ RDSon (LS)*(1Vout-Vin)。  误差放大器 的输出(COMP)电压将驱动该电压控制电压源。  向电压控制电压源的负输入添加一个1V 电压源、以表示调制器斜坡的谷值。

    如果要添加开关的交流响应、请将上述输出阻抗除以4、 然后、使用2个具有该值的电阻器、以1.4x 开关频率构建2个 RC 滤波器、并在第二个滤波电容器和开关节点之间将该值(计算出的输出阻抗的1/2)翻倍。

    这对于大多数应用而言应该足够好、最高可达开关频率(200kHz)的1/3