This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:负载调节

Guru**** 2528360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881285/tps7a03-load-regulation

器件型号:TPS7A03

您好!

您能告诉我 Iout = 5uA 时的负载调节吗?  

数据表显示了 Iout = 1mA 时的情况、但我想知道 Iout = 5uA 时的负载调节为20mV (典型值)。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    对负载调节精度的一个更大影响是从调节点到稳压器外部的接合线和引脚上存在电阻压降。 此处显示了这种影响:

    因此、5uA 本质上是空载电流。 因此、如果 VOUT 为1.8V、则0.004/1.8V 似乎可以忽略不计。  

    我希望这能回答你的问题。