This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235 I2C 接口问题

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901163/tps65235-question-for-tps65235-i2c-interface

器件型号:TPS65235

各位专家:

我们的客户询问有关 TPS65235 I2C 接口的一些规格、您能帮助检查它们吗?

1.我们是否有用于 I2C 接口噪声抑制的内置施密特电路?

2.我们能否分享有关该器件 I2C 接口方框图的更多详细信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jacky  

    我认为所有 数字 IO 引脚都有整形电路、应该有用于 噪声抑制的内置施密特电路。 我将与设计人员进行双重检查。  

    2.您希望了解有关 I2C 接口方框图的哪些信息?  

    TPS65235中的 I2C 接口是 根据标准 I2C 总线规范、版本2.1、2000年1月设计的。 因此、我想您可以在其 规格中找到方框图信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    关于问题1、请帮助与设计人员进行双次确认、并尽快向我们提供反馈、因为客户迫切要求这样做。

    对于问题2、我们需要与如下 TAS5749数据表说明等其他器件类似的方框图、请帮助提供该方框图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky  

    Q1、答案是肯定的、有一个用于 噪声抑制的施密特电路。  

    Q2、SCL 和 SDA 图、仅供参考。