This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:UCC27710与 UCC27712之间的差异

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880502/ucc27710-differences-between-ucc27710-and-ucc27712

器件型号:UCC27710
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、

您能否告诉我 UCC27710和 UCC27712引脚配置为何不同?

看起来像相同的 BD、只是想知道它。

如果无法在线显示、请将电子邮件直接发送至以下地址。

k-kitajima@ti.com  

谢谢、
小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitajima-San、  

    感谢您的联系。  

    这些驱动器略有不同、针对不同应用、具有其驱动强度、VDD 范围以及开关参数。 请在下面找到两个器件的快速比较表。 不同的驱动器

      UCC27710 UCC27712
    通道数(#) 2. 2.
    电源开关 MOSFET MOSFET
    IGBT IGBT
    总线电压(最大值)(V) 620. 620.
    峰值输出电流(A) 1 2.8.
    输入 VCC (最小值)(V) 10. 10.
    输入 VCC (最大值)(V) 22. 20.
    上升时间(ns) 35. 16.
    下降时间(ns) 16. 10.
    传播延迟(ns) 100 100
    Iq (uA) 250 250
    输入阈值 TTL TTL
    CMOS CMOS
    通道输入逻辑 同相 同相
    HS 引脚上的负电压处理(V) -11. -11.
    功能 联锁 联锁
    额定值 目录 目录
    工作温度范围(C) -40至125 -40至125
    封装组 SOIC | 8. SOIC | 8.
    约 价格(美元) 0.60 | 1ku 0.70 | 1ku

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamado-San、

    感谢您回答此问题!

    您能告诉我这些器件之间的引脚差异吗?

    引脚1~4看起来不同。 这是否仅仅是由于芯片/键合线等内部结构?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北岛-圣

    是的、这2个器件是具有不同时序特性和不同开关性能的不同驱动器、因此内部结构不同。

    我将通过电子邮件与您联系、以获取有关您正努力实现的目标的更多详细信息。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou