This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:断路器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892336/tps25944l-circuit-breaker

器件型号:TPS25944L

大家好、

我的客户希望使用一个电子保险丝、在达到 ILIM 值后关闭和锁存。

 我认为 TPS25944L 在达到 ILIM 值后会关闭 FET。 我的理解是否正确? 如果您有 TPS25944L 的断路器波形、您可以共享它吗?

 

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    是的、  正确的做法是、TPS25944L 在达到 ILIM 值4ms 后关闭 FET。

    TPS25944允许过载电流流经器件、直到 I (LOAD)< I (FASTRIP)。 当 I (LIM)< I (LOAD)< I (FASTRIP)时、它启动计时器、一旦计时器超过 TCB (OLD)、内部 FET 将关闭、FLT 将置为有效。

    数据表中的下图显示了 TPS25944的断路器功能。