主题中讨论的其他器件: BQ25713
尊敬的团队:
我将介绍 BQ24133的参考设计(https://www.ti.com/lit/ug/sluu476/sluu476.pdf)。 请问输入阻尼滤波器的值是如何计算的(R4、R5、C3)。
MOSFET Q2和 Q3是软启动电路的一部分(如果我错了、请纠正我的错误)。 与之关联的电阻器和电容器的值的计算方式。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我将介绍 BQ24133的参考设计(https://www.ti.com/lit/ug/sluu476/sluu476.pdf)。 请问输入阻尼滤波器的值是如何计算的(R4、R5、C3)。
MOSFET Q2和 Q3是软启动电路的一部分(如果我错了、请纠正我的错误)。 与之关联的电阻器和电容器的值的计算方式。
此致
哈里
尊敬的 Hari:
数据表的第10.2.2.4节概述了输入滤波器的选择。 更具体地说、2.2 Ω 和2.2 uF 是根据经验通过测试各种电路板来抑制热插拔电压振铃而确定的。 4.7 Ω 至30 Ω+ 0.1uF 至1uF 是 AVCC 的滤波器。 如果输入功率有噪声、请使用更大的 RC。
第10.2.2.5节概述了与 ACFET 和 RBFET 相关的电阻器和电容器的选择。 499k Ω 用于确保 FET 快速导通。 CDS 用于 ACFET 的软启动、以防止浪涌电流流入负载电容器。 CGS 用于 ACFET 和 RBFET 的软启动、以防止浪涌电流流入负载电容器。
数据表的第9.3.10节详细说明了 ACFET 和 RBFET 的作用。 RBFET "提供电池反向放电保护并最大限度降低系统功耗。" ACFET "将电池与适配器分开、并在将适配器连接到系统时通过控制 FET 导通时间提供有限的 di/dt。"
谢谢、
Mike Emanuel
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
尊敬的 Hari:
独立电池充电器是一种充电器、不需要与(例如 I2C、SMBus 等)进行通信即可正常工作。 连接到充电器的系统的电阻器、电容器和其他元件足以使充电器在不改变外部用户控制设置的情况下工作。 I2C 和 SMBus 功能使系统制造商能够更严格地控制充电曲线和其他设置。
产品系列中有许多充电器不是独立的。 例如、bq25713及其系列支持1s 至4s 充电、具有 I2C 和 SMBus 控制。
谢谢、
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。