This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:压降电压

Guru**** 2532080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881295/tps7a03-dropout-voltage

器件型号:TPS7A03

您好!

您能告诉我 Iout = 5uA 时的压降电压吗?  

数据表显示了 Iout = 1mA 时的情况、但我想知道 Iout = 5uA 时的压降电压大约为400mV。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    TPS7A03具有以下图形、显示了不同条件下的下拉菜单:

    根据输入电压的不同、它应该介于50和80mV 之间。  

    但愿这对您有所帮助。