This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:80W POE 支持10Gbps 以太网

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874252/tps23881-80w-poe-work-with-10gbps-ethernet

器件型号:TPS23881

大家好、

             我们正在为80W 应用设计 TPS23881+TPS2372-4。 我们的 POE 解决方案还不错、但如果您以前看到过类似的项目、我想查看以太网用例。 以太网是10000Mbps (10Gbps) PHY。 您是否看到客户将 POE 与10Gbps PHY 一起应用的任何成功案例? 我不确定 POE 电源是否会对这种高速10Gbps 以太网通信造成损害。

             谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    电源和数据设计是非常独立的。 只要数据变压器能够执行10G 传输、并且能够处理电流以支持80W 应用、就应该是很好的。

    我们已经看到许多客户在使用10G 和90W。 谢谢。

    此致、

    一分钱