This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:VBAT 0V、即使输入为5V、~Ω EN 连接至~Ω PG。

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898419/bq24210-vbat-0v-even-with-5v-input-and-en-tied-to-pg

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

BQ24210有问题。 我们使用以下原理图:

每当我们连接 USB 壁式充电器时、我们都会测量 Vbus = 5V、~EN =~PG = 0V (安装了 J8)、但连接到 K6的电池(1S2P 或1S3P)未充电。
由于电池处于保护模式、VBAT = 0V。 连接充电器后、保护模式将释放。 这已经过测试;向电池+端子施加正电压会释放保护功能。

VDPM、~Ω PG (和 SO ~EN_CHR)和~Ω CHG 被连接至高阻抗 uC 输入。

是否有人可以就此提供建议?

如果需要、我可以提供其他测量数据、请告知我。

提前感谢、

Sander Baten
嵌入式系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sander

    当您施加 USB 电源(+5V)时、您是否看到任何电压输出? 如果使用示波器进行查看、您是否看到电压升高?

    设备应进入电池检测模式并尝试通电。

    该器件具有电池短路保护功能、如果电池电压低于0.8V、则输出电流限制为17mA。  如果 OUT /电池在启动期间有负载、消耗的电流超过17mA、则电压不会增加、输出将保持在0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。
    我在 Vbat 测得、电压没有上升。

    但是、我们发现在以下两种情况下都存在电压:

    -连接 USB 电源
    -或短时间将 VDPM 连接到 VSS
    -或短时间内将 Vbus 连接至 Vbat

    只要我们不断开 VBus、系统就会持续供电、即使没有电池也是如此。

    您能解释一下吗?

    每次电池为0V 时触发 VDPM 对于板载控制器来说可能是一个选项、但我们想知道发生了什么、以确保我们做正确的事情。

    砂磨机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们已更改 PCB 布局、以支持 VDPM 与微控制器绑定到 VSS、从而在发生这种情况时启动系统。
    我们可以对此进行编程、但我们希望确保这不会导致任何其他问题、也不会导致其他问题。

    希望很快收到您的回复、

    Sander Baten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sander

    "只要我们不断开 VBus、系统就会持续供电、即使没有电池也是如此。 您能解释一下吗?"  这可能是电池 DETECTON、请参阅数据表的图9。  BQ24040上使用了相同的电路、数据表中的示波器捕获更好、请参阅图23。

    VDPM

    "每次电池为0V 时触发 VDPM 可能是板载控制器的一个选项、但我们想知道发生了什么、以确保我们做正确的事情。"  如果"VDPM" 信号 接地、则 VDPM 电阻在4.6V 下为7.35k。  如果"VDPM"悬空、则 DPM 处于电池轨道  3.6V 或 VBAT + 100mV。  这两种方法都可以工作、不应导致问题。