This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:tps92511计算器和模拟调光。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881160/tps92511-tps92511-calculator-and-analog-dimming

器件型号:TPS92511

你(们)好 尊敬的工程师。

1. tps92511不是计算器文档? 必需。

2. 模拟调光时低亮度控制是否与电感器值相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    该器件在连续导通模式(CCM)下运行良好、即如果在非连续导通模式(DCM)下运行、电流调节将不准确。 因此、如果您想进行模拟调光、电感器选择是关键。

    我们没有用于此器件的 Excel 计算器。 但参数计算很简单(您可以从数据表中找到所有这些参数)。

    开关频率(以 kHz 为单位)= 10 x 10^6/RFS (RFS 是 FS 引脚和接地之间连接的电阻器)。

    LED 电流(以 A 为单位)= 1500/ RIADJ (而 RIADJ 是 IADJ 和接地之间连接的电阻器、最大值为30k Ω)。

    如上所述、电感器选择对于确保您的全范围 LED 电流输出以 CCM 运行非常重要。

    谢谢!