This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:通过移除 NA 绕组来优化尺寸?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901360/ucc28c44-optimize-size-by-removing-na-winding

器件型号:UCC28C44

团队、

对于以下反激式规格:
        185/265VAC / 50Hz -> 10VDC @ 3.2A

两个主要要求是:低成本和小尺寸

1) 1)为了减小尺寸:
查看数据表第14页:是否有办法使用 UCC28C44仅支持 NP 和 NS (无 NA 绕组)的变压器?
还是必须使用 NA 才能启动 UCC28C44并为其供电?

2) 2)如果1)无法完成、您建议如何优化解决方案的尺寸?
对于此用例、您是否有减小变压器尺寸的技巧?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    辅助绕组 NA 用于在启动后为 UCC28C44提供偏置电压。

    辅助绕组不是尺寸较大的原因、消除辅助绕组不是减小尺寸的方法、减小尺寸的最有效方法是增加工作频率。

    此致、

    Teng