请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040-Q1 以下是极轻负载时的输出电压纹波测试结果(输出电流可能低于1mA)、这是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是极轻负载时的输出电压纹波测试结果(输出电流可能低于1mA)、这是否正常?
您好!
1mA 负载电流下的输出电压波形应该是此器件的正常行为。
TPS61040-Q1采用具有恒定峰值电流控制的脉冲频率调制(PFM)方案。 该转换器监控输出电压、一旦反馈电压出现故障、低于典型值为1.233V 的基准电压、内部开关就会打开、电流斜升。 一旦电感器电流达到内部设定的峰值电流、开关就会关闭。 当负载电流非常低时、器件将导通、直至电流上升到峰值电流限值。 然后、下侧开关关闭。 电感器电流将通过整流器二极管为输出电容器充电。 输出电压会上升。 然后、器件停止开关、输出电容器放电、直到 FB 在低于1.233V 时发生故障。
因此、如果输出电容器值较高、则输出电压纹波将减小。 在低负载电流条件下、CFF 电容器不会帮助降低输出电压纹波。