This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:建议 PMIC 标称工作电源电压

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874204/tps65910-pmic-nominal-operating-supply-voltage-recommendation

器件型号:TPS65910

大家好、

我们在 其中一个设计中使用 TPS65910AA1RSLR。

根据数据表、建议的标称工作电源电压为3.6V、最小工作电压为2.7V。

我希望在3V3中而非3.6V 下工作。

由于3V3为标称工作电压、是否存在任何性能问题? 如果是、请分享详细信息。

此致、

Harish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    VMMC = 3.3V

    VAUX33 = 3.3V

    VAUX2 = 3.3V

    所有3个 LDO 都将尝试生成3.3V 电压、但电源仅为3.3V、因此 需要考虑压降电压 VDO。

    如果 VIN = 3.3V、VDO = 150mV、则 VOUT = 3.15V

    如果 VIN = 3.3V、VDO = 200mV、则 VOUT = 3.1V

    您需要考虑 VDO 仅在单个运行点指定、可能需要在系统中进行测试以确认整个运行条件(负载、温度变化等)范围内的值 以确保 MMC 和 AM335x 处理器仍然正常工作。