This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80 EVM 连接

Guru**** 2599285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890466/bq40z80evm-020-bq40z80-evm-connection

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z80

您好!

有一个问题、我必须按下 WAKE 按钮来保持 BQ40Z80EVM 与我的笔记本电脑的连接、如果我不按下、则会断开连接。 下面是断开连接的 bqStudio 屏幕截图。

我不确定如何避免这个问题、您能给我一些建议吗?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好梅森

    这就是该监测计器件的设计方式。 您需要在 PACK+端子上施加电压以唤醒监测计器件。 通过按下 WAKE 按钮、 电池电压暂时短接到 PACK+。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    很抱歉、我误解了您的问题。  您是否使用了默认固件? 什么是电池组电压?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉,我没有说明自己的情况。

    我的意思是、我必须按住按钮、以便 EVM 可以连接到笔记本电脑。

    我已将固件更新为"bq40z80FirmwareBundle-0.04"。

    电池组电压为24.8V。

    顺便说一下、我手上有2个 EVM、一个是正常的、一个是出现此问题的。 今天早上我还进行了几次测试、如果我不继续按下按钮、就会显示如下:

    看起来 SMBus 根本无法与我的计算机连接、并且我无法更新固件。

    你有什么建议吗?

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好梅森、

    我从上周开始在家工作。  我现在拥有的 bq40z80 EVM 没有问题。  

    您能否检查两个 EVM 的跳线设置并查看是否有差异?

    如果您看不到任何差异、则可能是坏 EVM 存在硬件问题。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢 您的回复、我申请了一些新的 EVM、我将尝试使用这些 EVM。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我找到了一种将 EVM 连接到计算机的方法、详情如下:

    1.继续按下 S1按钮。

    2.打开 bqstudio、EVM 可以连接到笔记本电脑。

    3.打开固件部件,更新 EVM 固件。

    4.松开按钮,EVM 可以连接到笔记本电脑。

    谢谢。

    此致

    Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    执行这些步骤后如何执行电源循环? 您是否仍然需要按下 WAKE 按钮、以便 bqStudio 能够自动检测 EVM?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已经尝试对 EVM 进行电源循环、然后 bqstudio 仍然可以自动检测 EVM。  

    谢谢。

    此致

    Mason