This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:有关使能引脚的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874441/tlv743p-question-about-the-enable-pin

器件型号:TLV743P

大家好、

我的客户使用 TLV743P 器件获得1.8V 输出功率、MCU 控制信号与其他两个使能器件一起用于控制使能引脚。  但是 、上电后、使能 信号从2.4V 降至1.2V。 移除 TLV743P 器件后、使能信号将保持2.4V 电压(其他两个使能器件仍在电路板上)。  最大使能 电流是多少?  此问题的可能原因是什么? 谢谢!

此致

正泉 路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:  

    EN 引脚电流在5.5V 时的典型值为0.01uA。 是否有任何可能降低 EN 电压的泄漏路径? 来自数字资源的最大电流是多少?  

    此致、  
    Jason Song