尊敬的先生:
随附的图表显示了在器件中插入电池并进行充电时充电 IC 和电量监测 IC 的参数读数。
e2e.ti.com/.../200117_5F00_BQ27426_5F00_Charge.xlsx
问题是 SOC 突然从90%过渡到100%。
当插入电池时 SOC 约为20%时、就会出现此问题。
电池电量耗尽时(SOC=0%)不会发生这种情况、但我认为可能会发生这种情况。
导致此问题的原因是什么? 此外,请告诉我们是否有任何措施来防止这一问题。
请注意、
Chiaki Endo