This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:升压问题

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879011/tps54618-boost-back-issue

器件型号:TPS54618

降级器、

如果 TPS54618 EVM VIN 悬空、则在 VOUT 施加4V 电压时、TPS54618 VIN 将发生8V 电压。  

您能解释一下升压问题吗? 我们如何防止升压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下主题 6: 禁止降压转换器的升压模式、对此现象进行了详细说明

    http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    如果您有任何其他问题、请提问。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。 我将阅读这份文件、如果有任何问题、请回来。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否实现了可行的解决方案来防止发生这种情况、例如 、如果 VIN 浮动、则在 VOUT 施加4V 电压时禁用器件?

    还有其他问题吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    由于 EN 引脚已连接到 VIN、因此我们在输出端添加一个二极管以防止反向。

    谢谢。