This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:关于用于“LM25118 EVAL”的电感器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885920/lm25118eval-about-the-inductor-used-for-lm25118-eval

器件型号:LM25118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25118

你好
我获得了"LM25118 EVAL"并设计了电源。
我尝试设计的是12V 至24V 的输入电压。 输出电压为12V、输出电流容量为1.5A。
LM25118 EVAL 使用 SER2915H-103电感器。 您为什么需要如此大的组件? 是否需要选择具有较小直流电阻的电阻器?
我希望使印刷电路板尽可能小。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于12V 输出、您必须具有具有足够直流额定值的电容器。 额定直流电容器越大。

    此外、最佳做法是选择饱和电流不小于器件峰值电流限制的电感器、以避免电感器饱和。 尽管选择了满足这两个要点的组件以实现最小的封装尺寸、但结果组件会导致解决方案尺寸更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marshall Beck

    我知道选择电感器需要足够的饱和电流。