This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACOK、ProcHot、ILIM、SDA 和 SCL 线路通电/偏置、而没有 VCC 连接到 IC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901364/bq24780s-acok-prochot-ilim-sda-ans-scl-line-energized-biased-without-vcc-connection-to-ic

器件型号:BQ24780S

您好!

我们已上拉

  • ACOK 和 PROCHOT 为3.3V 至10k Ω
  • SCL 和 SDA 线路为3.3V 至4.7k 欧姆
  • ILIM 电压由3.3V 范围内的分压器设置。

除了电池组和适配器、我们还有不同的电源。 这将为系统生成3.3V 电压。

问题:当 BQ24780S IC 未连接到任何电源(VCC=0V)时、上述线路将连接3.3V 电源。 在这种情况下是否存在风险?

谢谢、

Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    只要不超过建议的工作条件(以上列出的任何条件都不会超过建议的工作条件)、就可以在不应用 VCC 的情况下偏置这些线路。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve :)