This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择电源轨生成 IC 方面需要帮助

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63060, TPS63802, TPS63030, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889870/need-help-in-selecting-the-power-rail-generation-ic

主题中讨论的其他器件:TPS63070TPS63060TPS63802TPS63030TPS63050

您好!

我正在为我的2个单独的电源器件设计电源板、电源轨是

1. 3V7电源轨

在该3V7电压轨中、额定值为  

VIN (min)= 3.0V

VIN (max)= 6.0V

Iout (max)= 2A

VOUT (典型值)= 3.7V

2. 5V0电源轨

在该5V0电源轨中、额定值为

VIN (min)= 3.0V

VIN (max)= 6.0V

Iout (最大值)= 300mA

VOUT (typ)= 5V

IC 的封装不应是 BGA 系列

这些是电源设计的要求。 请帮助我选择合适的 TI 器件来成功设计系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abuthahir:

    对于3.7V 电压轨、TPS63070是我们拥有的最接近的器件。 但是、请注意:

    1. TPS63070只能在输入电压为3V 时提供高达1.7A 左右的电流。 当 Iout = 2A 时、您将需要至少3.3V 的输入电压。 这是好吗?
    2. TPS63070无法以高输出电流启动。 当输入电压为3V 时、启动期间的输出电流需要低于0.4A。 您是否希望在输出端出现最大负载的情况下启动器件?

    对于5V 电源轨、您可以使用 TPS63070或 TPS63060。 两者都具有 QFN/DFN 封装。

    如果您可以将 Vin (max)要求降低至5.5V、那么我们有更多选择。

    此致、
    密耳


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 假设我的 Vin (max)= 5.5V、并显示更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abuthahir:

    在这种情况下:

    1. 对于3.7V 电源轨、我建议使用 TPS63802。
    2. 对于5V 电源轨、我建议使用 TPS63050 (HotRod 版本)或 TPS63030。 与 TPS63030相比、TPS63050具有更多功能(可调节电流限制和电源正常输出)、整体效率更高。 另一方面、TPS63030在极轻负载下的成本和效率稍低。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abuthahir:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳