This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输入电压范围为3V 至4.2V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880428/tps61099-input-voltage-range-3---4-2-v

器件型号:TPS61099

尊敬的先生,请回答

我使用 WBdesign 针对 TPS610995进行了计算。 请参阅附件。

请报告,我是否可以将此电路用于输入电压范围3 - 4.2V?

TIA

此致、

 Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../WBDesign296_5F005F00_TPS610995-20-mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir:

    请允许我首先与您再次核实。

    您的帖子和所附文档之间的输入/输出信息不同。 那么、输入电压、输出电压和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu、谢谢

    1) 1)我使用 TPS610995的 WBdesign 进行计算、计算条件为输入电压= 1.75V - 2.4V、  输出电压= 3.6V、输出电流= 20mA (对于单节铅酸电池)、请参阅连接。

    2) 2)我还需要电源、输入 电压= 3 - 4.2V、输出电压= 3.6V、输出电流= 20mA。

    请回答,对于  输入电压=3-4.2V,我是否可以使用同一电路(在我的附件中)?

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir:

    好的、所以你同时有两个项目...难怪它让我感到困惑。

    好的、计算看起来不错。  

    2.如果 Vin>Vout、TPS61099将进入降压模式和直通模式。 在降压模式下、Vout 仍可调节为3.6V。 但在直通模式下、它无法再调节 Vout。

    这取决于您在输入电压>输出 电压时的期望值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by