This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:/PG 响应时间

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901240/bq25606-pg-response-time

器件型号:BQ25606

各位专家、您好!

在数据表中、对于充电禁用、/PG 响应时间大约为800ms、我是否可以知道数据表上的抗尖峰脉冲时间规格是多少? 我们是否有它的充电使能/PG 信号? 此外、客户还想知道我们是否可以对其进行调整? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    请参阅 d/s 8.3.2从输入源上电、当一个输入源被插入时、此器件检查输入源电压来打开 REGN LDO 和所有偏置电路。 它在降压转换器启动之前检测并设置输入电流限制。 列出了来自输入源的上电序列:

    为 REGN LDO 加电

    2.来源鉴定不佳

    3.输入源类型检测基于 D+/D-来设置输入电流限制(IINDPM),然后/PG 引脚变为低电平。

    4.输入电压限制阈值设置(VINDPM 阈值)

    5.转换器加电

    因此/PG 时序取决于输入源类型及其检测时间。 外部不可调节。

    谢谢、