This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:8小时后无输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901271/tps61194-no-output-after-8-hours

器件型号:TPS61194

你(们)好  

我们使用 TPS61194、每个通道电流设置为80mA。  

我们看到一个问题、即在开启 TPS61194 ~ 8小时后、 TPS61194将变为无输出。 当 TPS61194无输出时、PWM、使能和故障引脚的状态均为高电平。  

在 TPS61194变为无输出之前、我们确实看到 TPS61194多次报告故障。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我认为分析应该侧重于故障、正如您看到的、对于 TPS61194、您能否确保测试期间发生了哪种故障?  

    BR

    肖恩