This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:LCCC-20的应用手册或示例布局

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870619/uc1843a-sp-application-note-or-example-layout-for-lccc-20

器件型号:UC1843A-SP

您好!

我正在寻找20引脚 UC1843A-SP LCCC 封装的应用手册或示例布局。

该电路驱动 LED 控制应用的低侧 NFET。

最大的问题是 PWR GND 和 GND 引脚的正确布局连接。 你有什么建议吗?

谢谢、

Aki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    我没有专门为您提供 LCCC 封装的任何内容、但我可以对一些指南进行评论。

    GND 引脚将用于模拟电路、因此在可能的情况下将此接地与开关引起的噪声隔离非常重要。

    PWRGND 可能会有点噪声、因为它将用于输出。

    我建议 PWRGND 在输出和 PWRGND 之间添加一个肖特基二极管、以帮助防止噪声干扰系统。

    VC 和输出之间也可以添加相同的功能、以实现类似的优势。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您提到的肖特基二极管已经在电路中实现。

    我的询问与布局本身更相关;同样、我在寻找有关 PWRGND 和 GND 引脚的建议、因为它们彼此相邻(不必说、距离很近)。

    再次感谢、

    Aki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    分离 PWRGND 和 GND 的一种常见方法是不在顶层连接它们、而是在其他层连接它们。

    这样可以在 GND 与噪声之间实现一定程度的隔离、同时两者之间不存在较大的电阻。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只需跟进:对于此功能部件或类似功能部件、您唯一的布局建议是针对双电池组、而不是针对四电池组(LCCC)?

    谢谢、

    Aki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    我最后的建议是专门针对四路电池组、因为 CDIP 没有单独的接地。

    数据表中的布局建议专门针对 CDIP 而不是 LCCC。

    没有专门与 LCCC 通信的应用手册。

    谢谢、

    Daniel