This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808上的代码标记

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891678/tps3808-code-markings-on-tps3808

器件型号:TPS3808

TX RX 系统在我们的一些控制板上使用 TPS3808G33。 我们注意到、一些电路板发生了故障、并将故障追溯到该组件。 我们怀疑我们的电路板供应商可能有很多此类组件不好。

到目前为止、我们已经注意到、当组件在 A 下方、O 上方和 O 的右下方标记有破折号时、电路板会发生故障。
另一方面、A 上方、A 下方和 V 下方带有破折号的组件会通向通过电路板。

有人能向我们解释这些代码的含义吗? 这可能有助于我们找出根本原因。

谢谢!

Jason


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这些标记可帮助我们的内部团队确定我们的器件来自哪个批次和工厂。 如果您认为某个部件有缺陷、我会联系您的现场代表、开始退货流程。

    谢谢、
    Abhinav。