This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:支持外部灌电流电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880531/ucc2894-support-for-external-sink-circuit

器件型号:UCC2894

UCC2894是否可 用于 VREF 输入的"外部灌电流电路"?

我担心通过外部灌电流增加 VREF 电压的可能性。

从外部灌电流电路到 VREF 的连接是否没有问题?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    我不确定你的问题是什么。

    您是否将 UCC2894与外部同步一起使用并看到 VREF 值的增加?

    请附上原理图和更多详细信息。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的回复、

    我还没有使用 UCC2894、有一位客户正在考虑 UCC2894是否可以使用连接到 VREF 引脚的外部灌电流电路。  

    我想、上述功能会将 VREF 电压(在内部 VREF 电压上)增大到大于5V、这是正确的吗?

    如果正确、增大 VREF 电压是否没有问题?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,
    这是不可能的。
    VREF 是输出信号、如果您尝试向其施加电压、IC 将会损坏。
    所以答案是否定的
    在这种情况下、您将损坏 IC。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的回答、我明白了。

    顺便说一下、是否有用于匹配外部灌电流电路的有源 cramp PWM 控制器 IC?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    没有任何有源钳位控制器或 PWM 控制 器能够将电流灌入 REF 引脚。

    REF 是一个固定电压输出、任何强制电流进入此引脚的尝试都会使 IC 变暗。

    此致

    John