This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:为设计推荐 MOSFET 和钳位二极管...

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892229/lm5069-suggest-mosfet-and-clamping-diode-for-design

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1663

尊敬的 Sirs:

以下是我的客户设计要求、请帮助建议适合设计的 MOSFET 和二极管。

正常输入电压:12V~28V

28V 的钳位电压:35.5V

输出电流:4A

UVLO:9.6V~10.2V

OVLO:32V~35V

计算器文件如附件所示、请帮助查看是否存在任何问题!

谢谢。

e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请使用 TPS1663x 器件。

    优势  

    • 精确过流保护±7% 与 LM5069的±11.8%
    • 为 TPS1663中的内部 FET 提供内置过热保护  
    • UL 认证
    • 集成可节省布板空间

    此致、Rakesh