This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:COUT 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891168/tps2660-cout-issue

器件型号:TPS2660

您好!

   如果 设计人员不添加 Cout、 是否会触发任何问题?

  当前没有 Cout、当输入为8V 时、输出将输出0V。 即使输入为40V、输出也无法升高。

  负载电阻仅为200Ω Ω。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    对于 eFuse 的 Cout 值没有严格要求。 我们在设计示例中提到了对下游直流/直流转换器的输入电容进行仿真。

    请使用设计计算器验证启动条件。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

       感谢您的注意。

       图片是我的问题。 这里没有 Cout。 在8V 和40V 电压下快速变化。 我的输出不正常、如图所示。

       由于输出不正常、FLT 引脚也无法指示。

        对于这种现象、您有什么意见吗?

       希望您能提出建议和进行分析。

       祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    当输入电压从8V 恢复到40V 时,输出端的负载是多少?

    您能否共享原理图?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

        原理图完全集中在我们的数据表上。

       唯一不同的是 Cout 为0。 负载为200Ω Ω。

       ULVO 为5V、OV 为45V。 I LIMIT 为200mA

       您对此问题有什么看法吗?

       还有一个信息更新给您。 相同的电路、当 VIN 从0V 到8V 时、输出正常。 当输入电压为0V 至40V 时、输出正常。

        但是、当它从40V 变为8V 时、您可以看到输出变为0V。 然后、Vin 从8V 变为40V、输出无法达到 Vin。

        如果我们添加 Cout 1uF、它可以正常工作、但充电和放电很慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    您是否意味着 Cout 为1uF 时问题消失?

    您能否放大并检查电子保险丝的输入电流 ?当输入电压从8V 恢复到40V 时、它是否会快速跳变

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

        放大时不会产生非常混乱的信号。

       当我们添加 Cout 时、充电和放电速度很慢。 因此、我们尝试移动它。

       如您所见、8V 为200us、40V 为200us。 它非常快。

       我们的器件是否无法支持这种压摆率? 并导致该问题?

       希望您对此进行分析。 很困惑的是、为什么输入电压从40V 到8V、我们的输出下降到0V。 这毫无意义。 因此、我们尝试了解它与我们可以支持的压摆率有任何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    电子保险丝的输入端是否有电容? 多少钱?

    如何生成40V->8V->40V? 请检查并确认在40V -> 8V 转换期间8V 是否降至 UVLO 以下?

    如果需要、我们可以进行短呼叫。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

        非常感谢您的支持。

       输入电容为1uF。

       UVLO 设置为5V、我已顺利检查电阻值。 8V 变为5V 时、它通常可以触发 UVLO 功能。

       目前,我们无法找到这种现象的合理理由。

       因此、我们尝试检查此高速应用是否会影响这种情况。 40V 和8V 是由客户定义的通信信号。

        下面是我的电子邮件、我们可以在您方便时拨打电话。

       shuang-feng@ti.com

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我们今天的本地假期将会是明天。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

        没问题、祝您愉快。

        提前感谢您的日历和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我已向您发送日历邀请以供会议。 让我们讨论并规划后续步骤。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    当我们通过电子邮件讨论客户要求时、请关闭此主题。

    此致、Rakesh