您好!
如果 设计人员不添加 Cout、 是否会触发任何问题?
当前没有 Cout、当输入为8V 时、输出将输出0V。 即使输入为40V、输出也无法升高。
负载电阻仅为200Ω Ω。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 设计人员不添加 Cout、 是否会触发任何问题?
当前没有 Cout、当输入为8V 时、输出将输出0V。 即使输入为40V、输出也无法升高。
负载电阻仅为200Ω Ω。
您好、Rakesh、
原理图完全集中在我们的数据表上。
唯一不同的是 Cout 为0。 负载为200Ω Ω。
ULVO 为5V、OV 为45V。 I LIMIT 为200mA
您对此问题有什么看法吗?
还有一个信息更新给您。 相同的电路、当 VIN 从0V 到8V 时、输出正常。 当输入电压为0V 至40V 时、输出正常。
但是、当它从40V 变为8V 时、您可以看到输出变为0V。 然后、Vin 从8V 变为40V、输出无法达到 Vin。
如果我们添加 Cout 1uF、它可以正常工作、但充电和放电很慢。
您好、Rakesh、
放大时不会产生非常混乱的信号。
当我们添加 Cout 时、充电和放电速度很慢。 因此、我们尝试移动它。
如您所见、8V 为200us、40V 为200us。 它非常快。
我们的器件是否无法支持这种压摆率? 并导致该问题?
希望您对此进行分析。 很困惑的是、为什么输入电压从40V 到8V、我们的输出下降到0V。 这毫无意义。 因此、我们尝试了解它与我们可以支持的压摆率有任何关系。
您好、Rakesh、
非常感谢您的支持。
输入电容为1uF。
UVLO 设置为5V、我已顺利检查电阻值。 8V 变为5V 时、它通常可以触发 UVLO 功能。
目前,我们无法找到这种现象的合理理由。
因此、我们尝试检查此高速应用是否会影响这种情况。 40V 和8V 是由客户定义的通信信号。
下面是我的电子邮件、我们可以在您方便时拨打电话。