This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ31704:无法创建设计

Guru**** 2813955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901173/webench-tools-lmz31704-design-cannot-be-created

器件型号:LMZ31704

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

如果输出低于0.8V、则 Webench 中不会生成任何设计。

您如何在低于0.8V 的输出下提供参考设计?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们正在更新 WEBENCH 计算器以允许输出电压< 0.9V。 希望它将在未来几周内发布。

    同时、数据表应在 应用信息 部分中提供一些有关如何针对您的设计条件配置和选择外部组件的指导。 如果您有任何具体问题、请查看并告知我。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

      我们将对此进行研究。 很快就会回来

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈。

    何时更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

      根据 Kris 的反馈、这将在接下来的几周内完成。

    此致、

    Gerold