This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:最大占空比

Guru**** 2513665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874309/bq24770-maximum-duty-cycle

器件型号:BQ24770

大家好、

对于4节电池(4.2V/节)应用、bq24770的最大占空比是多少?
正常运行需要多大的最小输入电压? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    为了使转换器正常运行、VCC 电压必须高于 EC 表参数 V (VCC-BAT_RISE)的 VBAT 电压。  

    您还可以参阅 数据表中的第8.3.2节"适配器检测和 ACOK 输出"、因为 ACOK 要求与 VCC 相关的输入电压要求相匹配。

    此致、

    Joel H