This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160A:DPPM 同步系统电源和电池充电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24270, BQ24163, BQ24160, BQ24160A, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880596/bq24160a-dppm-simultaneous-system-supply-and-battery-charging

器件型号:BQ24160A
主题中讨论的其他器件:BQ24270BQ24163BQ24160BQ25611D

您好!  

我们有一位客户要求提供有关 USB 充电器 IC 的建议。 我们推荐 使用 BQ24160A、BQ24270、BQ24163和 BQ24160、因为它们具有 DPPM、因此该功能支持同时进行系统电源和电池充电。

我的理解是否正确、即只要提供给系统的总输入电流足以维持最大电池充电电流和负载电流、那么电池充电电流不会降低?

此外、仅当负载的电流需求较高时、电池充电电流才会降低?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    没错。  只要 VIN*IIN*Efficiency >VSYS_ISYS+VBAT*IBAT,充电器就不需要降低充电电流来补充系统电流。  我们的所有 PowerPath 充电器都像这样工作。  有一些更高效的新型充电器、例如 BQ25611D。  只是想知道您选择 BQ2416X 系列的原因。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!