This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:帮助实现预设开关频率

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900381/tps51218-help-with-preset-switching-frequency

器件型号:TPS51218

我有一位客户询问如何使用与 DS 表1中所示不同的 RRF 值。

DS 指定了4个不同的电阻、以实现4个不同的开关频率"预设"

是否将 RRF 到 GND 电阻器更改为表中未显示的值、将开关频率更改为表中未显示的值?

IE、表1显示470kΩ= 290kHz 的 Fsw、200kΩ= 340kHz 的 Fsw 等。

例如、电阻值为330kΩ Ω 的电阻器是否仍具有290kHz 或340kHz 的 Fsw? 还是会有所不同?

470kΩ、℃的第4页显示了对于 FSW、对于 Ω 电阻器、Fsw = 266kHz 至314kHz……但这是在25 μ s 处测得的……所以 Fsw 设置是否存在很大差异?

简而言之、您能否说明什么是"预设"定义、如果使用表1中列出的不同电阻值、会发生什么情况?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您可能知道这是一个旧器件、很抱歉、我检查了我们没有与不同射频电阻器相关的数据、您能不能建议客户按照表格进行操作? 我认为应该很好地验证预设表的值。 此外、正如您所知、DCAP 模式具有 伪恒定频率、这与 VIN/Vout 有关、因此会发生一些变化是正常的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    让我再试一次。

    数据表显示:

    '头250 μs 校准连接在 RF 至 GND 上的开关频率设置电阻、并将开关频率代码存储在内部寄存器中。'

    我的问题是、射频输入是否具有某种比较器设置、用于查看引脚上的电压、并将比较器结果存储在内部寄存器中(4个选项意味着2位? 00、01、10、11)决定开关频率时使用的是什么?

    如果您找不到此器件的此信息(它已过时)、许多其他器件具有类似的表、其中提供了 RRF 和 FSW。 这些输入比较器是否也用于存储结果?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、我知道您的意思、但到目前为止我没有文件来确认这一点、我会尝试与设计团队进行联系、也许明天或以后我可以提供一些反馈。 在此之前、请按照表格操作。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我要求设计团队帮助检查电路、与您说的完全一样、 内部只有四个值设置。 从典型的比较基准值来看、RRF 表10%的变化应该是安全的、以获得我们想要的频率、例如、如果您选择450k 1%电阻器、频率将是290k。 但是、如果您选择300k、 可能某些器件 将为340kHz、而某些器件将为290kHz。 因此、如果需要某个范围、请仅建议选择更接近 RRF 建议值的1%电阻器、建议使用<+/-10% RRF 表。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    绝对完美 我知道这是你的额外努力,但这一确认是极为令人感到十分附心的。

    非常感谢!

    此致、

    Darren