This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:用于短路保护的故障指示灯

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891576/tps2596-fault-indicator-for-short-circuit-protection

器件型号:TPS2596

大家好、  

我想了解短路行为。

短路事件的故障指示可能取决于环境温度和使用条件、但通过公开的温度保护、可能需要几百毫秒的时间来使输出短路到停止输出(FLT=L)、不是吗?

这是否意味着在某些情况下、过热保护在电流限制状态下可能不起作用(即不会导致输出停止)?
如果是这种情况、这是否意味着 FLT 不能在异常状态下被监控?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我将对此进行研究、并将在今天结束前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    当发生短路时、流经器件的电流会迅速增加。  当电流超过1.5 x ILIM 时、该器件采用快速电流钳位电路、以使电流的调节速度快于标称过流响应时间(tLIM)。 该器件不会完全关断功率 FET、以确保在瞬态过流或电源瞬态时提供不间断电源。 如数据表的图50所示、该器 件开始将电流限制为折返值(值小于电流限制设置)。  限流状态下的输出电压下降、导致内部 FET 中的功率耗散增加、如果此情况持续很长时间、则可能导致热关断。

    正如您正确地说过的、器件达到热关断所需的时间取决于折返电流值、短路阻抗、输入电压、RthetaJA (取决于电路板布局)、环境温度等各种参数。 FET 和 RthetaJA 两端的功耗是其中非常重要的因素。 数据表中的图26和27显示了两种不同布局下器件在 FET 两端达到热关断与功率耗散之间的关系。   

    例如、如果 Vin = 3.3V 且电流限制设置较低、则 FET 中的功率耗散可能不 足以将内部裸片温度提高到热关断阈值。 在这种情况下、FLT/可能不会有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    希望您的问题得到解答。 还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    非常感谢您的帮助。

    现在、我的客户正在检查我们的答案。

    我想让这个话题保持几天的开放时间、以便为客户提出的其他问题提供支持、以防万一。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    当然、我们将保持此主题打开、直到客户的问题得到完全解决。