This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:工作频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901293/tl7660-operating-frequency

器件型号:TL7660

该电压转换器的工作频率是多少? 我需要知道在我们的项目中使用它的工作频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soummyadeep、

    感谢您考虑使用 TL7660。  数据表给出了振荡器频率范围。  有两个 EC 表、一个用于 VCC=5V、另一个用于 VCC=3V。  如果 VCC=5V、则频率为10kHz;如果 VCC=3V、则频率通常为9kHz、在整个温度范围内的最小值为3kHz。  您还可以通过在 OSC 引脚上添加电容器来设定频率、程序曲线显示在第4页、在不同的 VCC 电压和温度下。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi