This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负载瞬态行为

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880651/lmr33630-load-transient-behavior

器件型号:LMR33630

您好!  

我发现、当负载瞬态发生时、占空比不会改变。

这导致直流/直流转换器花费了更多的时间来稳定、并且输出电压上升到高于 I Expected。  

数据表告诉我、占空比会在不同条件下自动变化。

那么、这种行为是否正确?

CH1  黄色  输出电压(5V)

通道2  Bleu   软件

CH4  绿色  负载电流(20uA~2.5A)

谢谢、

汉普顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是指负载从轻负载变为重负载、则从您的波形可以明显看出、占空比会发生变化、因为周期会变得更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查红线圈出的位置。

    我是说当负载从轻负载变为高负载时、直流/直流转换器离开 PFM 模式并进入 PWM 模式、占空比没有变化。   

    谢谢、

    汉普顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的意思是器件已经处于 PWM 模式、那么如果您将负载从重负载更改为重负载、 则由于开关上的压降、电感器的 DCR 和负载变化的迹线、占空比将发生非常小的变化。 由于与输出电压相比压降非常小、因此占空比也会略微变化、这在波形上很难观察到。