This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317的结至环境热阻-至252封装、器件型号为 LM317MKVURG3

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873950/lm317-junction-to-ambient-thermal-resistance-of-lm317---to-252-package-and-part-number-is-lm317mkvurg3

器件型号:LM317

我们计划使用 LM317、完整器件型号为 LM317MKVURG3。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317m.pdf

 我将浏览数据表、但无法看到如下 TO-252封装的热性能信息。 请您分享此信息吗? 特别是、我需要 TO-252封装的结至环境热阻。 请尽快分享此信息。

 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    以下是您的请求的数据。

    Theta JA-High K (标准数据表值)   54.0 C/W
    θ JC、TOP (标准数据表值)   51.3 C/W
    Theta JB (标准数据表值)   28.6 C/W
    Theta JC、底部(标准数据表值)   0.9 C/W

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的更新。

    您是否愿意在 提及所有信息的地方与我分享 LM317MKVURG3的数据表?

    再次确认以下部件号信息为 LM317MKVURG3

    Theta JA-High K (标准数据表值)   54.0 C/W
    θ JC、TOP (标准数据表值)   51.3 C/W
    Theta JB (标准数据表值)   28.6 C/W
    Theta JC、底部(标准数据表值)   0.9 C/W

    谢谢。

    此致、

    Arvind Tapse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    我在内部提取了该数据、但它不是来自数据表。

    我们在数据表更正日志中记录了这一点、但我们尚未使用我提供的数字更新数据表。

    谢谢、

    斯蒂芬