This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:I#39;m 尝试使用 LDO 电压而不是电池作为输入电压。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891784/tps61236p-i-m-trying-to-use-an-ldo-voltage-instead-of-a-battery-as-the-input-voltage

器件型号:TPS61236P

尊敬的 TI 团队:

我有疑问、TPS61236P 能否实现我的目标。

我有一个 LDO 电压、它将是输入电压(3.3V、80mA)、我希望将其升压以获得5V 的输出电压、如果可能、输出电流为3A。

那么、TPS61236P 是否能够接收该 LDO 电压作为输入电压、而不是从电池接收?

2.正如我在数据表中看到的那样、TPS61236P 是否能够在提到的 LDO 电压(3.3V、80mA)下产生3A 的输出电流?CV 操作后、TPS61236P 可以进行 CC 操作?

供参考、我的负载实际上是电池充电管理 IC。

如果我的理解有误、请纠正我的错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    根据您的说明、TPS61236P 输出为5V 3A。 因此,假设效率为90%,平均输入电流为5V*3A/3.3/0.9=5.05A。 LDO 是否具有此电流功能、因为您说这是一个3.3V、80mA LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、LDO 没有该输出功能。

    我想、在前往 TPS61236P 之前、我需要首先使用运算放大器将 LDO 电流放大到大约5.05A (根据效率)。

    您是否有针对运算放大器的组件建议、甚至还有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    正确。 TPS61236P 的电源应具有该电流能力并具有一定的裕度。

    抱歉、我仅支持 TI 升压转换器产品。 您可以在 E2E 上发布新主题、以获取运算放大器专家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您的回答、非常感谢。 我将在该部件上发布另一个新的线程。

    再次感谢!