This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:引脚 FMEA

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880365/lm5180-q1-pin-fmea

器件型号:LM5180-Q1

大家好、

我们的客户需要此器件的引脚 FMEA 数据、他们还询问了以下问题。 (您有引脚 FMEA 数据吗?)

1) 1)如果#1引脚断开,将发生什么情况? (开关操作是否停止? 或者将发生任何其他现象?)

2) 2)如果#2针脚开路, 会发生什么情况?  (开关操作是否停止? 或者将发生任何其他现象?)

  如果由于#2开路而出现过压,该器件是否有任何保护或功能?

3) 3)如果#1和#2短路 、将发生什么情况?

4) 4)如果#7引脚短路、 会发生什么情况?

   如果由于#7对 GND 短路而导致出现过压,则此器件是否具有任何保护或功能?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在 我们没有发布此类数据,请参阅下面有关某些已知现象的答案:

    无 输出电压、无开关。

    2、几乎没有输出电压、开关脉冲异常。

    3.如果#1与 GND 短路,变压器将损坏。  如果#2到 GND 短路、器件将损坏。

    4、 几乎没有输出电压、开关脉冲异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的支持。 这很不幸。

    但我知道没有这样的 FMEA 数据。

    我还有一些关于您答案的问题。

    关于问题3,我很抱歉。 我的问题不好。 它大约在#1和#2引脚短路条件之间。 非#1至 GND、或#2至 GND。

      当#1和#2引脚相互短路时、器件是否会损坏?

    6.关于 Q#2和 Q#4、是否存在过压的可能性?

     如果是、该器件是否具有任何保护电路来防止这种情况?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5、如果1号和2号引脚相互短路、Vin 和 FB 上的内部电路将损坏、因此器件将损坏。

    6. 关于 Q#2和 Q#4,Vout 几乎不可能过压。 但它实际上取决于是否同时存在其他条件(如噪声耦合、外部尖峰)、因为该器件不是针对这类故障及其保护而设计的。