This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:与 Bq28z610和 Bq78z100相比、在 Bq34z100上连接两个不同的接地端

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78Z100, BQ28Z610, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892075/bq34z100-g1-tying-two-different-grounds-on-the-bq34z100-compared-to-bq28z610-and-bq78z100

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ78Z100BQ34Z100BQ28Z610

简短描述:与 Bq28z610和 Bq78z100相比、在 Bq34z100上连接两个不同的接地 端(请参阅 TI 案例编号 CS0173441)

我有关于 TI 阻抗跟踪器充电器 IC 的问题。 本讨论围绕 bq34z100-G1第10.2.1节以及数据表中的以下引述进行:"电量监测计需要与高电流电池组(-)路径分离的低电流接地系统。  ESD 接地沿从 PACK(-)端子到低侧保护器 FET (如果存在)或感测电阻的高电流路径定义。  低电流接地系统只能连接到感测电阻 Kelvin 拾取点处的 PACK(-)路径、这一点很重要。"  

我的同事阅读了 bq34z100-G1 Sec 的数据表。 10.2.1且有问题。 他认为、将 ESD 接地 GND 连接到 PACK-和模拟接地 AGND 连接到 BAT-对他来说是合理的。 他说、这是 GND 和 AGND 与其他两个电量监测计阻抗跟踪 TI 器件的连接方式:Bq28z610第9.2节图21和 Bq78z100第9.2节图9.2。 22.

我已经连接了 GND 和 AGND、如 bq34z100-G1第8.2节图 15和 bq34z100-G1第10.2.1节中讨论的内容。 GND 和 AGND 均仅连接在 BAT-上。 我了解流经感应电阻器的高电流的概念、以及通过低电流接地(AGND)完成的电流感应(库伦计数)。 原因是、由于库仑计数器(Δ-Σ ADC)、GND 和 AGND 仅在 Bat-处绑定在一起? 我如何回答我的同事关于这种接地情况的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    最强烈的建议是 ESD 接地连接到 PACK(-),AGND 连接到 BAT (-)。 外部电路(GND)的接地端属于您的呼叫类型。 如果它只是 FET 控制、那么它可以连接到 PACK(-)、它位于 Rsense 电阻器(SRN)的另一侧。 如果电路用于测量电池电压等、则最好将其连接到 BAT (-)以获得更高的精度、并且不会因高电流而受到 Rsense 的 IR 变化的影响。 将 GND 连接到 BAT (-)的权衡是、这些外部电路中使用的电流不会被库仑计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清一些问题。 我将 ESD 接地和 GND 作为了相同的东西。 它们之间有何差异? 我在第10.2.4节中看到什么是 ESD 接地、图 产品说明书的第26部分。 我的电路中没有 FET 控制。 我不知道我的电池组上的内部电池组电路(Ultralife UBBL23、UBBL22、UBBL20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆

    正如我在上面提到的那样,如果是这种情况,并且您将它们连接到了 PACK(-)/SRN,那么就可以了。